Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment interpréter la règle des "3 répéteurs maximum" de l'offre Profibus DP ?

Depuis la sortie de l'offre Profibus DP avec le coupleur maître TSXPBY100, Schneider préconise un nombre maximum de 3 répéteurs en série.

"En série" signifie qu'entre deux noeuds opposés sur le bus, il ne doit pas y avoir plus de 3 répéteurs.
Cette limite est due au délai induit par chaque répéteur lors de sa traversée.

Mais les nouveaux répéteurs sont beaucoup plus rapides et par conséquent cette règle ne s'applique plus de manière aussi stricte.
Il faut consulter la documentation du produit pour savoir combien de répéteurs peuvent être installés en série.
Certains types autorisent jusqu'à 9 répéteurs en série.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?