Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire réagir le contact sec d'un produit de la gamme TCSESM en cas de déconnexion d'un port Ethernet ?

Les équipements de la gamme TCSESM disposent d'un contact sec permettant de surveiller l'état de la connexion des ports Ethernet.
Ce contact peut être relié à une entrée TOR automate.

Pour que ce contact réagisse en cas de déconnexion du port Ethernet, il faut :

  • Valider dans la colonne du menu "Port configuration" la colonne "Signal Contact Mask" ,

  • Valider dans le menu "Signal contact" l'option "Monitor pour erreur de connexion".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?