Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment effectuer une modification d'un programme distant par l'intermédiaire d'une cartouche sur un automate Twido?

Pour effectuer une modification d'un programme distant par l'intermédiaire d'une cartouche sur un automate Twido, il faut impérativement disposer d'une base et d'une cartouche identiques à ceux de l'automate distant.
Il n'est par contre pas nécessaire de disposer de l'architecture complète.

Si ces conditions sont remplies, il faut :

  • Ouvrir l'application de l'automate distant.
    Des points rouges indiquant les différences de configuration apparaitront à différents endroits (sans importance).

  • Effectuer les modifications de programme,

  • Effectuer un backup sur la cartouche.

Placer ensuite cette cartouche dans l'automate distant.

A la remise sous tension, le Twido détecte une différence entre l'application cartouche et l'application automate.
Le transfert de la cartouche vers l'automate est lancé automatiquement.

Attention :
Cette opération effectue une remise à 0 des %MW.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?