Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaître la cause du dernier arrêt d'un contrôleur Twido ?

Pour connaître la cause du dernier arrêt d'un contrôleur Twido, il faut lire le mot système "%SW58".
Le code utilisé est le suivant :

  • 1 = Front de l'entrée Run/Stop.

  • 2 = Arrêt en cas de défaillance logicielle (dépassement de la scrutation de l'automate).

  • 3 = Commande d'arrêt (Stop).

  • 4 = Coupure secteur.

  • 5 = Arrêt en cas de défaillance matérielle.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?