Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de transférer le projet d'un XBTGT vers un PC avec Vijeo Designer à partir de la version V4.5?

Oui, il est possible de transférer le projet d'un XBTGT vers un PC avec Vijeo Designer à partir de la version V4.5,
à la condition de disposer d'une CFcard dans l'XBTGT.

Auparavant, il faut avoir coché l'option "inclure le projet éditeur" dans les propriétés "transférer" de la cible lors du premier transfert vers la cible.

Par la suite, il faut ouvrir Vijeo Designer, cliquer sur "Fichier" puis "Télécharger le projet éditeur".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?