Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'échanger des mots communs sur réseau Ethernet entre un automate TSX7-40 et un Premium?

Oui, le service de mots communs est possible sur réseau Ethernet entre des automates TSX7-40 et Premium.

Il faut configurer le même nombre de mots communs dans toutes les stations du réseau Ethway, des coupleurs TSXETH107 pour les automates TSX7-40 et des coupleurs TSXETY110 pour les automates Premium.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?