Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre maximal de points de connexion sur un bus Fipio en automate TSX7-40?

Le nombre maximal théorique d'équipements Fipio esclaves est de 31 pour les TSX47-40 et de 62 pour tous les autres TSX7-40.

Ce nombre dépend également :

  • de la taille mémoire disponible pour Fipio dans les automates,
  • de la taille nécessaire à chaque équipement esclave (variable selon leur type).

Il faut donc faire la somme de la taille mémoire nécessaire pour accueillir tous les esclaves et vérifier que cette valeur est compatible avec le processeur choisi.

Ce calcul est bien sûr réalisé par le logiciel XTEL lors de la "Configuration".

Enfin, il ne faut pas oublier de prévoir un répéteur TSXFPACC6 dès que le nombre de points de connexion dépasse 32.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?