Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les conditions de stockage de la gamme TSX Premium?

Les conditions de stockage de la gamme TSX Premium sont les suivantes:

  • Température ambiante entre -25°C...et ...+70°C , selon la norme CEI 61131-2

  • Humidité relative entre 5% ...et ... 95% , sans condensation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?