Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe t-il un moyen de raccorder un PC ne disposant que de ports USB à un ilot Advantys ?

Pour raccorder un PC à un NIM Advantys il faut utiliser le câble STBXCA4002 avec le convertisseur TSXCUSB232 qui convertit le bus USB en signaux série RS232.

Pour l'activer, il faut posséder les derniers drivers Schneider Uni-Telway / Modbus qui sont fournit :

  • soit avec les logiciels Unity et PL7 Pro,

  • soit avec le CD de drivers pack V2.5 minimum.

Lors de la connexion sur le PC, il sera nécessaire de faire 2 installations de pilotes :

  • une pour le bus USB,

  • l'autre pour le port COM série.

Remarques :
- le convertisseur ne fonctionne pas avec les câbles TSXPCU1030 et TSXPCX1031,
- compatible uniquement avec Windows XP ou 2000.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?