Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mettre une carte de communication réseau de type TSXETY sur un rack d'extension d'un TSX Premium ?

Sur les automates Premium TSXP57xx3 ou TSXP57xx4, la mise en place d'un coupleur de communication réseau de type TSXETY dans un rack d'extension n'est possible que dans un rack TSXRKYxEX chaîné par un câble TSXCBYxxxK.

Note: distance maximale d'extension dans ce cas = 100m.

Attention: l'utilisation dans un rack de Déport Bus-X (250m) via le coupleur TSXREY200 n'est pas autorisée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?