Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la précision de l'horodateur sur les automates TSX Micro et TSX Premium ?

La précision de l'horodateur sur les automates de la gamme TSX Micro est inférieure à 1 seconde par jour, à une température ambiante de 25 °C.

La précision de l'horodateur sur les automates de la gamme TSX Premium (Processeurs > V5) est celle du quartz 32.768 kHz, dont les caractéristiques figurent ci-dessous :

                                                         A 25°C                                        Entre 0 et 70 °C 

                                              Min                       Max                     Min                            Max
Erreur en ppm                  -20                         20                    -101                               20
Erreur en sec par jour     -1,7                        1,7                    -20                                1,7
Erreur en mn par an        -11                         11                     -53                                11

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?