Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le bloc de communication XXMIT est-il présent dans le logiciel Unity ?

Oui, le bloc de communication XXMIT est disponible dans la bibliothèque "Communication" mais uniquement à partir de la version V2.3 du logiciel Unity.

Nota :
Le bloc de communication XXMIT est un DFB qui permet à un automate Modicon Quantum de devenir maître sur le bus Modbus.
Il est également utilisé dans le logiciel Concept.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?