Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment transférer un programme applicatif dans un Twido via une cartouche mémoire EEPROM 32K ?

Pour transférer un programme applicatif dans un Twido via une cartouche mémoire EEPROM 32K, il faut procéder comme suit :

  • mettre l'automate hors tension,

  • insérer dans le Twido la cartouche mémoire EEPROM 32K, contenant l'application,

  • mettre l'automate sous tension.
    Attention, lorsque le transfert de l'application en zones RAM et EEPROM interne est terminé l'automate reste en stop.

  • Mettre à nouveau l'automate hors tension et enlever la cartouche mémoire EEPROM.

  • A la prochaine mise sous tension, l'automate passe en RUN à condition que  la fonction "démarrage automatique en run" soit validée dans l'application.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?