Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire une diffusion générale en Modbus depuis un Twido?

La diffusion générale en Modbus consiste à émettre une requête unique vers l'ensemble des esclaves qui vont l'interpréter et l'exécuter sans y répondre.
Dans ce mode d'émission aucun des esclaves ne renverra de compte-rendu ni de réponse au maître.

Coté maître Modbus, depuis le Twido, le principe est de paramétrer la requête vers un destinataire d'adresse = 0, au lieu du numéro d'esclave spécifique.

La fonction EXCH de communication se terminera sur Time Out (code 5 : délai écoulé) dans le mot système %SW63 ou %SW64 de compte-rendu.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?