Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il nécessaire de respecter la pleine échelle en [0-10000] pour le PV et SP sur un automate TSX37 ?

Oui, car l'algorithme interne du PID travaille en 0-10000, et pour un fonctionnement correct il est donc nécessaire de respecter la pleine échelle 0-10000 pour la mesure PV et la consigne SP.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?