Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le comportement d'une CPU automate TSXP57 sur des coupures tension de quelques millisecondes?

Le comportement d'un automate TSX57 sur micro-coupure dépend de son alimentation:

  • Avec une alimentations AC (ref: TSXPSY2600 et TSXPSY5500) : la durée d'une micro-coupure acceptée est <= à 10ms.
  • Avec une alimentations DC (ref: TSXPSY1610, TSXPSY3610 et  TSXPSY5520) : la durée s'une micro-coupure acceptée est <= à 1ms.

Si la durée de la micro-coupure est supérieure à la valeur acceptée, l'automate fait une reprise à chaud.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?