Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle doit-être la version du protocole Profibus pour assurer la compatibilité avec le coupleur TSXPBY100?

Les coupleurs TSXPBY100 sont conformes au protocole Profibus DPV0 de classe 1.

Par conséquent, il faut vérifier que les produits tiers connectés sur le TSXPBY100 sont bien définis à travers un fichier GSD de version DPV0.

Remarque:
Il est également possible de se connecter à un Profibus PA à travers une passerelle DP/PA (non fournie par Schneider).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?