Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Lors de l'utilisation d'un PID sur un automate TSX37, est-il nécessaire de respecter la pleine échelle en 0-10000 pour la mesure et la consigne?

Lors de l'utilisation d'un PID sur un automate TSX37, l'algorithme interne de celui-ci travaille en 0-10000.

Par conséquent, et pour un fonctionnement correct, il est impératif de respecter la pleine échelle 0-10000 pour la mesure et la consigne.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?