Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la pression d'appui qu'il est possible d'exercer sur une dalle tactile d'XBTG?

La pression d'appui qu'il est possible d'exercer sur une dalle tactile d'XBTG est comprise entre un minimum de 0.2 et un maximum de 0.8 N.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?