Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la valeur du courant injecté par le module d'entrées analogiques STBART0200?

Il y a deux valeurs possibles de courant d'alimentation des sondes selon le mode de fonctionnement choisi pour le STBART0200 :

  • s'il est configuré en PT100, ou Ni100, ou CU10, le module injecte 1.25 mA,

  • s'il est configuré en PT1000 ou Ni1000 le module injecte 0.25mA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?