Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'indice de protection des modules FTB, FTM et ABE7 ?

Les produits FTB et FTM sont classés IP67, en se déclinant de la manière suivante :

  • 6 => Protection totale contre la pénétration de la poussière,

  • 7 => Protection contre les effets d'une immersion entre 15 cm et 1 m.

Les produits ABE7 sont classés IP20, c'est à dire protégé uniquement contre la pénétration de corps étrangers solides de plus de 12 mm (exemple: un doigt).
Les ABE7 ne sont pas étanches aux liquides.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?