Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déduire l'adresse IP de l'adresse MAC d'un coupleur de communication Ethernet OTB ?

Le coupleur de communication Ethernet OTB1E0DM9LP possède une adresse MAC unique, codée sur 6 octets.

Exemple de correspondance :

Adresse MAC = 00.80.F4.01.80.F2

L'adresse IP résultante est  = 85.16.128.242

Les 2 premiers champs " 85.16 " sont imposés par défaut sur les OTB Ethernet.

Les 2 derniers champs proviennent d'une conversion décimale des deux derniers octets de l'adresse MAC.
Soit " 80.F2 " qui donne " 128.242 ".

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?