Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connaitre l'adresse IP par défaut d'un module OTB Ethernet ?

L'adresse IP par défaut d'un module OTB Ethernet est déduite de l'adresse MAC du coupleur.

Sur un module OTB Ethernet " OTB1EODM9LP ", l'adresse MAC  est du type : 00.80.F4.01.C8.E6
Seul les 2 derniers octets sont utilisés pour calculer l'adresse IP.
Dans cet exemple  :

  • C8 en hexa = 200 en décimal
  • E6 en hexa = 230 en décimal

Les 2 premiers octets de l'adresse IP sont systématiquement fixés par défaut à  85.16

L'adresse IP est donc : 85.16.200.230

Remarque :
L'adresse MAC est toujours exprimée en code hexadécimal alors que l'adresse IP est en code décimal.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?