Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faire quand un problème de transfert se produit avec le câble SR2CB06 et XBTL1000?

Pour éviter ce problème, il faut s'assurer que les deux points suivants soient bien respectés :

  • utiliser les drivers du câble SR2CBL06 repérés "Prolific USB to Serial Bridge V2.0.1.2"
  • vérifier que celui-ci est bien installé dans les ports COM du gestionnaire de périphériques du PC.

Attention :
l'ancien driver qui était fourni avec le câble était "Prolific USB to Serial Com port V1.1.0.1" et était incompatible avec le logiciel XBTL1000.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?