Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les critères de compatibilité des nouvelles références de cartes mémoire PCMCIA pour TSX Micro?

Les nouvelles références des cartes mémoire PCMCIA, type RAM et FLASH EPROM, sont compatibles avec les TSX Micro dont la version de l'Operating System est supérieure ou égale à V5.1.

En dessous de cette version, seules les cartes de type RAM restent totalement compatibles.

Pour utiliser les cartes de type FLASH EPROM, il est nécessaire de mettre à jour de l'Operating System de l'automate TSX Micro.

Si la mise à jour n'est pas possible, il faut effectuer un échange/réparation de l'ancienne carte PCMCIA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?