Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment trouver l'adresse par défaut du coupleur Ethernet dans une configuration Unity?

Si la voie Ethernet n'est pas configurée dans l'application Unity Pro, celle-ci prend l'adresse IP construite à partir de son adresse MAC sur la base suivante :
085.016.xxx.
xxx et sont les deux derniers nombres de l'adresse MAC, après conversion en décimal..

Exemple:
Si l'adresse MAC est (en hexadécimal) : 00 80 F4 01 12 20,
alors l'adresse IP par défaut est (en décimal): 085.016.018.032.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?