Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment utiliser les différentes mémoires de l'XBTG pour stocker une application ?

Les différents cas sont détaillés dans le tableau suivant :

 

Switch1 de l'XBTG sur ON

Switch1 de l'XBTG sur OFF

Option "Démarrer sur la CFcard" dans Vijeo-Designer 

CFcard 

Flash Interne 

 Ram Interne

 Application    

 

 X

 indifférent

 

sauvegardée 

run 

 Application   

 X

 

 TRUE

sauvegardée 

 

run 

 Application   

 X

 

 FALSE

sauvegardée 

 copiée

 run

 

Synthèse :

  • Si le switch1 de l'XBTG est à OFF et que l'option Démarrer de la CFcard dans Vijeo-Designer est égale à TRUE ou à FALSE, l'application est copiée directement de la FLASH interne dans la RAM interne de l'XBTG.
    L'application fonctionne à partir de la RAM interne.
  • Si le switch1 de l'XBTG est à ON  et que l'option Démarrer de la CFcard dans Vijeo-Designer est égale à TRUE, l'application est copiée directement de la CFcard dans la RAM interne de l'XBT.
    L'application fonctionne à partir de la RAM interne.
  • Si le switch1 de l'XBTG est à ON  et que l'option Démarrer de la CFcard dans Vijeo-Designer est égale à FALSE, l'application est copiée de la CFcard dans la RAM interne et la FLASH interne de l'XBTG.
    L'application fonctionne à partir de la RAM interne.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?