Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre maximal de points de connexion sur un bus Fipio raccordé à un TSX Premium?

Le nombre maximal théorique d'équipements Fipio esclaves est de 63 pour le TSXP57153 et de127 pour les autres Premium.

Ce nombre doit être réduit de 1 du fait de l'adresse 63 qui est réservée au terminal de programmation.

Ce nombre dépend aussi de la taille mémoire disponible pour Fipio dans les automates, et de la taille nécessaire à chaque équipement esclave, qui est variable selon le type d'équipement.

Il faut donc faire la somme de la taille mémoire nécessaire pour accueillir tous les esclaves et vérifier que cette valeur est compatible avec le processeur choisi.

Les valeurs des espaces mémoire pour l'arbitre du bus et les esclaves sont accessibles dans la documentation TLXDSCOMPL7 ou dans le catalogue Premium.

Ce calcul est bien sûr réalisé par le logiciel PL7 PRO lors de la configuration.

Enfin, il ne faut pas oublier de prévoir un répéteur TSXFPACC6 dès que le nombre de points de connexion dépasse 32.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?