Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les limites des recettes sur un XBTF?

Les limites des recettes sur un XBTF sont les suivantes:

  • nombre d'enregistrements total égal à un maximum 125,

  • nombre de valeurs maximum sur l'ensemble des enregistrements égal à 5000.

En effet, pour chaque page "recette", il est possible d'avoir plusieurs enregistrements.

Exemple :
Pour 1 page "recette" dans une application, il est possible d'avoir 125 enregistrements max des variables présentes sur celle-ci mais dans la limite des 5000 valeurs.
Pour 5 pages "recette" dans une application, il est possible d'avoir environ 25 enregistrements par page avec toujours un maximum de 5000 valeurs sur l'ensemble des enregistrements.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?