Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien d'adresse Modbus peut gérer une prise TER d'un TSX Micro configuré en maitre?

La prise TER des automates TSX Micro peut être configurée en maitre Modbus à partir de la version d'OS V5.0

Cette prise peut dialoguer avec des esclaves dont l'adresse Modbus est comprise entre 1 et 98 maxi.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?