Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déclarer la carte 140CRA93100 sous Unity Pro ?

Le module 140CRA93100 est automatiquement ajouté dans la configuration dès lors qu'un module 140CRP93100 est déclaré et qu'un rack est ajouté sur le bus RIO.
La démarche pour créer la configuration est la suivante :
  • Ajouter un module 140CRP93x00 sur le rack de la station locale (1).
  • Le bus RIO est automatiquement ajouté dans la configuration (2).
  • Double-cliquer sur le bus RIO (3).
  • Dans la fenêtre 'Bus RIO', double-cliquer sur l'objet graphique carré (4).
  • Ajouter un rack d'une station Quantum puis valider.

Illustration :


Ajout du module 140CRP93x00 et ajout d'un rack sur le bus RIO.



Le module 140CRA93x00 est automatiquement ajouté sur le rack.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?