Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire correspondre un bit d'activation d'alarme avec le numéro d'alarme indiqué dans le bandeau droit de la page d'historique de défaut d'un XBTF?

Le numéro de défaut dans l'historique des alarmes d'un XBTF, correspond à la page alarme et non au bit d'activation.

En effet, une page peut être activée par plusieurs bits de la table des alarmes.

Pour obtenir une correspondance entre le bit d'alarme et le numéro de la page alarme, il faut créer une page par bit d'activation.

Ceci permet, en outre, d'avoir un texte associé à cette information.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?