Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le spectre lumineux des XBTE?

En ce qui concerne l' XBTE015110, terminal avec afficheur LCD rétro-éclairé, il n'y a pas d'émission d'UV.

En ce qui concerne l'XBTE016010, terminal avec afficheur Fluorescent, la longueur d'onde d'émission de l'afficheur est de 505 nm.
Il n'y pas d'émission d'UV mais pour ce type d'application, il est préférable d'utiliser un filtre rouge ou orange.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?