Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de sélectionner par programme automate un écran d'exploitation de PL7 Pro lorsque l'éditeur d'écran d'exploitation est ouvert ?

Oui, il est possible de sélectionner un écran d'exploitation parmi ceux disponibles dans le navigateur application de PL7 Pro.
La sélection est réalisée via un mot automate.

Procédure :
dans l'onglet avancé de la fenêtre "Configuration" du menu "Services" :

  • cocher "Affichage des écrans piloté par l'automate",
  • saisir le repère du mot automate %MW utilisé dans l'application automate pour la sélection des écrans,
  • si nécessaire renseigner le repère du double mot %MD retournant à l'automate l'écran actuellement affiché.

Le mot automate devra contenir le numéro de l'écran à afficher (0, 1, ... ).

Illustration :
Pour sélectionner l'écran 1, l'automatisme devra affecter la valeur 1 dans le mot %MW222.


Image

Remarque :
Pour accéder au menu "Services / Configuration", la fenêtre "Ecrans d'exploitation" doit être préalablement ouverte.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?