Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-t-il des compteurs permettant de connaître le nombre de requêtes émises ou reçues sur un coupleur Ethway série 7?

Non, il n'y a pas de compteurs permettant de connaître le nombre de requêtes émises ou reçues sur un coupleur Ethway série 7.

Le logiciel Net-Diag en Diagnostic permet de connaître le nombre de requêtes émises non acquittées ou refusées par le coupleur.

Les bits système SW26 et SW27 comptabilisent le nombre de requêtes perdues dans le serveur synchrone UNITE du processeur série 7 par saturation des buffers chemins et dépassement des possibilités de ce serveur.

Rappel:
Le nombre de requêtes UNITE pouvant être traitées par tour de cycle est de 2 pour un TSX47 et de 4 pour un TSX67, TSX87 et TSX107.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?