Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quand faut-il alimenter le Mini bac d'extension TSXRKZ02, sur un automate TSX MICRO?

Cela dépend du mode d'alimentation de l'automate Micro, et du type de modules présents:

  • Lorsque l'automate TSX37-10/21/22 est alimenté à partir d'un réseau alternatif, celui ci ne fournit pas la tension 24Vcc au mini bac d'extension. Si des modules à relais ou des modules analogiques sont présents dans l'extension, il est obligatoire de câbler une alimentation auxiliaire 24Vcc sur les bornes d'alimentation du mini bac d'extension.

  • Lorsque l'automate TSX37-10/21/22 est alimenté en 24 Vdc, la base permet d'alimenter l'extension à condition que le bilan de consommation n'excède pas 400 mA. Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser une alimentation 24 Vcc auxiliaire.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?