Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi des instabilités sur des mesures d'une sonde PT100 raccordée à la voie 3 d'un TBXAES400 se produisent-elle?

Sur un TBXAES400, les instabilités se produisent quand seule la voie 3 est raccordée sur une sonde PT100 et que les voies 1 et 2 ne sont pas utilisées et non connectées.

Sur ce module, il n'existe qu'un seul convertisseur numérique analogique avec une commutation des voies toutes les 80 ms.
Lors de la commutation si la voie précédente n'est pas raccordée, une instabilité se produit par la tension flottante qui est mise en superposition sur la mesure.

Le fait de raccorder les voies 1 et 2 à d'autres PT100, par exemple, peut permettre d'éliminer les instabilités.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?