Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de récupérer l'information d'appui sur le bouton "ACKALL" d'un XBTF dans l'automate?

Non, il n'est pas possible de récupérer cette information directement sous forme de bit dans l'automate.

Cependant, il est possible de surveiller le mot " N° dernier groupe d'alarmes pris en compte " de la table de dialogue.
Lorsque l'opérateur appuie sur la touche " ACKALL ", ce mot passe de -1 à 0.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?