Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment lire l'état d'une entrée TOR à partir de l'éditeur de données dans les coupleurs TSXETZ510 et TSXETZ410?

Les modules TSXETZ510 et  TSXETZ410 ne disposent pas dans l'éditeur de données de la fonctionnalité de lecture directe de l'état des entrées TOR.
Cependant, en incorporant un bloc opération dans le schéma à contacts de l'automate Micro, il est possible de copier directement l'état de l'entrée dans un mot mémoire.

Exemple:
Les entrées %I1.0 à %I1.15 sont écrites dans %MW100.
L'état de l'entrée est maintenant accessible à partir du module TSXETZ en affichant le bit correspondant du mot mémoire.

Exemple:
Le %I0.3 peut être affiché dans le module  TSXETZ à %MW100:X3.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?