Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer la signature d'une application PL7 dans un TSX Micro ou TSX Premium?

La signature d'une application PL7 peut être lue par la requête  Read_CPU.

Cette requête permet d'effectuer un diagnostic système de tout équipement  UNI-TE à partir de la version V2.0.

Exemple:

Toutes les 60 secondes, l'automate envoie la fonction Read_CPU à sa propre porte système :
!%M7:=%S7 ;

IF RE %M7 AND NOT %MW100:X0 THEN %MW0 :=0 ;%MW102 :=0 ;%MW103:=2;

SEND_REQ(ADR#SYS,16#004F,%MW0:1,%MW1:49,%MW100:4); END_IF;

En réception la signature est disponible dans un tableau de 8 mots à partir du mot %MW23.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?