Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mettre des connecteurs MBKT avec des Taps Modbus Plus ?

Oui, il est possible d'avoir sur le même réseau Modbus Plus des connecteurs MBKT et des Taps Modbus Plus 990NAD23000.

Attention :
La distance minimale entre abonnés doit être de 3 mètres et les terminaisons de fin ligne doivent être placées.

Rappel :

  • Connecteur intermédiaire =  ASMBKT085,

  • Connecteur de fin de ligne = ASMBKT185.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?