Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les références des borniers pour entrées/sorties série 800 de la gamme d'automates Modicon 984?

Les références des borniers pour entrées/sorties série 800 de la gamme d'automates Modicon 984 est:

  • AS-8533-000 pour AS-B872-100,

  • AS-8533-001 pour AS-B873-002, AS-B873-012,

  • AS-8533-002 pour AS-B875-002, AS-B875-012,

  • AS-8533-003 pour AS-B872-002,

  • AS-8533-004 pour AS-B875-102.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?