Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer 6 coupleurs de communication avec un automate Quantum 140CPU4240 sous Concept V2.5?

L'automate 140CPU4240x permet la configuration de 6 coupleurs de communication (CRP, NOE, NOA, etc).

De prime abord, Concept refuse la déclaration de ces 6 coupleurs mais il est possible de contourner l'interdiction, en suivant les étapes ci-dessous :

  • dans la configuration matérielle, choisir un automate 140CPU43412,

  • implémenter les 6 modules nécessaires,

  • modifier la configuration matérielle en remplaçant 140CPU43412 par 140CPU4240x,

  • Un message d'erreur apparait indiquant :
    "Concept signale un problème de banque de données relatif aux noms doubles", suivi d'un code d'erreur AI - 11423

  • valider par le bouton OK,

  • enlever le loadable "ASUP" de la configuration,

  • installer le loadable "@1S7".

Remarque :
la version de Concept impactée est la V2.5 SR1, SR2 avec les patches A, B, D.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?