Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la durée maximale de parcours du courant d'appel sur un Twido modulaire ?

Le courant d'appel est de 50 A maximum pendant 1 ms à condition que l'alimentation en amont ne limite pas le courant.

Si le courant est limité à 25A par exemple, le temps passe à 2 ms.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?