Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer le message 'La plate-forme de matériel que vous transférez ne correspond pas au type de cible défini...' lors du transfert du projet dans un HMISTU655 ou HMISTU655 ?

Lors du transfert d'un projet vers une cible HMISTU655 ou HMISTU855, Vijeo Designer retourne le message suivant :


La plate-forme de matériel que vous transférez ne correspond pas au type de cible défini ou accès refusé. Le transfert a été arrêté.

Une erreur fréquente est de choisir comme cible dans le projet Vijeo Designer un HMISTU655 ou HMISTU855  alors que physiquement la cible est un HMIS5T.
Il est important de lire sur l'étiquette du module 'processeur' du terminal la référence du produit. Cette référence doit correspondre à la cible sélectionnée dans le projet Vijeo Designer.
Des détails sur le choix de la cible sont indiquées dans la Faq Quelle version minimale de Vijeo Designer est nécessaire pour programmer la référence HMIS5T associée aux modules HMIS655 ou HMIS855 ?

Voir également : Où téléchargement Vijeo Designer en version Limited Editon et de démonstration ?
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?