Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment faire fonctionner un bus FIPIO ou un réseau FIPWAY, sans les terminaisons de ligne normalisée TSXFPACC7?

Il est possible de câbler une résistance de 150 ohms à la place de la terminaison de ligne normalisée TSXFPACC7, mais attention cette manipulation doit être réalisée uniquement dans le cadre d'un essai car Schneider-Electric ne garantit pas le bon fonctionnement du bus ou du réseau si le montage n'est pas conforme à la norme IEC 1158-2.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?