Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le rôle du commutateur LOCK/UNLOCK se trouvant sur le processeur TSX8710 ?

Le processeur double format TSX P8710 présente en face avant un commutateur à clés à deux positions : LOCK/UNLOCK.

Le basculement de la position LOCK sur la position UNLOCK permet de passer de RUN en STOP avec mise à 1 du bit système SY3.

Ce bit permet ainsi de détecter par programme toute mise en STOP volontaire par action sur la clé.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?