Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déduire l'adresse IP par défaut d'un module TSXETZ410 ou TSXETZ510 ?

L'adresse IP d'un module TSXETZ410 ou TSXETZ510 est déduite de son adresse MAC qui est attribuée de manière unique à la sortie usine.

Les deux derniers octets de l'adresse MAC sont convertis de l'hexa en décimal pour former les deux derniers octets de l'adresse IP.

Exemple:

  • Adresse MAC: 00 80 F4 01 12 20
  • Adresse IP:  85.16.18.32

Avec 12H --> 18 et 20H --> 32

Les deux premiers octets de l'adresse IP sont toujours fixés à 85.16

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?