Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le pouvoir calorifique des câbles TSXETHCA200 et TSXETHCB010, pour un réseau Ethway 10 Base 5?

Le pouvoir calorifique des câbles TSXETHCA200 et TSXETHCB010, pour un réseau Ethway 10 Base 5, est le suivant :

  • Valeur  pour le câble TSXETHCA200  =  1 Mj / m ( Méga joule /mètre)  x 210 m ( longueur du câble );

  • Valeur pour le câble  TSXETHCB010  =  0.5 Mj / m  x 10 m .

Nota :
La valeur réelle du pouvoir calorifique des câbles dépend de la longueur installée .

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?