Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Avec PL7-07, quelle adresse faut-il choisir pour se connecter à un TSX Nano esclave en Unitelway ?

Avec PL7-07, pour se connecter à un TSX Nano esclave sur Unitelway, il faut:

  • sélectionner le menu "Automate" puis le menu "Adresse",

  • remplacer l'adresse par défaut 0.254.0 par l'adresse 0.254.5.254.100 + Ad0
    Ad0 étant l'adresse système du TSX Nano

Exemple :
Avec un TSX Nano d'adresse système 8, la nouvelle adresse à saisir sera donc  0.254.5.254.108

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?